Echipament de testare și elemente de poziționare pentru piese din tablă

În acest articol de blog, vom analiza îndeaproape echipamentul de testare și elementele de poziționare pentru piesele din tablă, le vom explica semnificația pentru calitatea producției și le vom examina aplicarea în ingineria mecanică. Controlul calității pieselor din tablă este esențial pentru asigurarea calității produselor și satisfacției clienților. Precizia și acuratețea sunt esențiale pentru ingineria mecanică și construcția de mașini speciale. Aici sunt utilizate echipamente de testare, cum ar fi pini de testare, bucșe de poziționare și alte elemente de poziționare de înaltă precizie, care permit o verificare eficientă și fiabilă a pieselor fabricate.

8 Minute citite

Sisteme de prindere pentru manipularea materialelor în ingineria mecanică

În special în fabricile mari și lanțurile de producție, este imperativ să se gestioneze tehnicile de manipulare a materialelor și a pieselor de prelucrat. Din cauza greutății, este aproape imposibil să mutați materialele manual. Aici începe manipularea materialelor: Sistemele de prindere sau benzile transportoare, de exemplu, facilitează mișcarea și controlul materialelor și sporesc eficiența. În cele ce urmează, vom analiza mai îndeaproape diversele sisteme de prindere și modul în care sunt utilizate acestea.

12 Minute citite

Piese standard în producția de unelte - Butoane, leviere și mânere

Piesele standard sunt blocuri de construcție indispensabile în producția de unelte și matrițe. Acestea reprezintă fundamentul producției de matrițe, instrumente și dispozitive precise. Piesele standard sunt componente standard și sunt utilizate pentru a crește eficiența, a reduce costurile și a garanta interoperabilitatea proceselor de fabricație. Acest articol descrie modul în care sunt definite piesele standard, ce le distinge de piesele standard și unde sunt utilizate piesele standard, cum ar fi butoanele, levierele și mânerele.

10 Minute citite

Standarde de siguranță în ingineria mecanică

Respectarea standardelor de siguranță în ingineria mecanică este un aspect crucial pentru producători, operatori și alte părți implicate, pentru a se garanta că utilajele și mediile lor de lucru respectă cerințele legale aplicabile și oferă cel mai înalt nivel de siguranță. Prin urmare, siguranța eficiența a utilajelor și a instalațiilor reprezintă un criteriu fundamental și sta la baza lucrului fără accidente la utilaje, instalații și echipamente. Cu toate acestea, evaluarea și testarea tuturor părților necesită de obicei mult efort. Prin urmare, standardele de siguranță aplicabile în general reprezintă o modalitate bună de a reglementa și a verifica ulterior siguranța componentelor și a produselor. În acest context, acest articol examinează siguranța utilajelor și unele standarde și linii directoare comune privind siguranța.

9 Minute citite

Control numeric computerizat - Ce este de fapt CNC?

Comenzile numerice, cunoscute și sub denumirea de comenzi NC, sunt dispozitive pentru controlul țintit al mașinilor. Acestea convertesc datele codificate furnizate în unitatea de comandă NC de pe un suport de date în comenzi de control corespunzătoare și secvențele de lucru și mișcare rezultate. Introducerea computerului a deschis noi posibilități de îmbunătățire a comenzilor NC și de avansare a acestora prin integrarea computerului în unitățile de control CNC. Ambele sisteme sunt examinate mai detaliat în acest articol. În plus, acoperă controlul PLC, care este, de asemenea, o abordare a controlului mașinilor și al echipamentelor industriale și este adesea utilizat în combinație cu unitățile de control (C)NC.

10 Minute citite

Tehnologie de măsurare - Controlul calității prin metode de măsurare

În producția industrială, tehnologia de măsurare este o componentă fundamentală pentru monitorizarea și controlul calității. Tehnicile de măsurare industrială permit colectarea și cuantificarea datelor și a informațiilor precise despre dimensiunile, proprietățile și caracteristicile obiectelor. Următorul articol prezintă importanța pe care tehnologia de măsurare o are pentru asigurarea calității și introduce unele metode din tehnologia de măsurare.

9 Minute citite

Componente mecanice pentru ingineria automatizării

Ingineria automatizării acoperă o gamă largă de componente și de tehnologii care conlucrează pentru a automatiza și a optimiza procesele și mașinile. Componentele mecanice servesc drept elemente de bază pentru implementarea sistemelor automate. Aceste componente includ actuatoare, senzori, sisteme de transmisie mecanică și alte elemente mecanice necesare pentru deplasarea, controlul și monitorizarea sistemelor și a mașinilor. Acest articol prezintă noțiunile de bază despre automatizare și ingineria automatizării și explică unde se utilizează componentele mecanice.

9 Minute citite

Biblioteca inCAD – Sursa de inspirație a unui designer

Biblioteca inCAD este o bibliotecă vastă pentru designeri care oferă numeroase exemple de aplicații. Biblioteca oferă exemple de aplicații gratuite pentru funcții sau posibilități de produs. Fiecare exemplu de aplicație conține o listă de piese de schimb pentru piesele pe care MISUMI le are disponibile împreună cu informații privind cantitatea necesară pentru exemplu. Pentru designeri, modelele CAD servesc drept sursă de inspirație pentru modificarea, adăugarea și adaptarea lor semnificativă pentru propriile mașini sau sisteme.

7 Minute citite

Piese frezate drept componente configurabile liber prin intermediul opțiunii de fabricare „la comandă” - Flexibilitate în procesul de fabricație contractuală

Fabricarea „la comandă” (MTO) este procesul clasic de producție pentru producție personalizată. „La comandă” înseamnă producție pe bază de contract. În acest proces, producția are loc în conformitate cu cerințele individuale ale clientului și începe numai după ce clientul a plasat o comandă. Spre deosebire de fabricarea „pentru stoc” (MTS), în cazul în care producția și nivelurile stocurilor sunt predeterminate, componentele MTO sunt fabricate numai după primirea unei comenzi din partea clientului.

8 Minute citite

Piese strunjite - Componente ce pot fi configurate cu precizie la comandă (MTO)

Piesele și componentele strunjite la comandă (MTO) reprezintă o parte importantă a industriei moderne de producție. „La comandă” înseamnă producție pe bază de contract. Aceasta înseamnă că producția începe numai atunci când este disponibilă o anumită comandă. Spre deosebire de „fabricate pentru stoc” (MTS), în cazul în care produsele sunt produse pentru stoc, componentele MTO sunt fabricate numai după primirea comenzii.

7 Minute citite

Comportamentul intrinsec de vibrații al arcurilor

În ingineria mecanică, arcurile de tensionare și de compresie reprezintă o parte importantă a proiectării sistemelor, a aplicațiilor și a utilizărilor mecanice. Proprietățile arcurilor, cum ar fi forța de retur și constanta arcului, influențează performanța și funcționalitatea mașinilor. Pentru a înțelege aceste proprietăți și comportamentul de vibrație al sistemelor cu arc, analizăm în acest articol relațiile fizice dintre sistemele cu arc și relația dintre frecvența naturală și rezonanță.

8 Minute citite

Cele mai puternice tratamente de suprafață pentru metale – Indestructibile, durabile și cu întreținere redusă

Alegerea tratamentului potrivit pentru suprafață depinde în mare măsură de cerințele plasate pe suprafață. Există o serie de tratamente de suprafață diferite, care pot fi utilizate în funcție de nevoile dvs. În acest articol de blog, vă prezentăm cele mai puternice, mai dure și mai durabile tratamente de suprafață.

5 Minute citite

Tratamente pentru metale și suprafețe – O prezentare generală

Tratarea industrială a suprafețelor este un proces în care suprafața unei piese de prelucrat este prelucrată pentru a-și îmbunătăți sau a modifica proprietățile mecanice, chimice sau vizuale.

8 Minute citite

Materiale de amortizare în mecanică și construcție: idei, aplicații și beneficii

Materialele de amortizare sunt esențiale pentru domeniul mecanicii și cel al construcțiilor. Acestea sunt utilizate pentru a absorbi șocurile și vibrațiile și pentru a îmbunătăți funcționarea utilajelor și sistemelor. Datorită proprietăților lor unice, acestea pot fi utilizate în diverse aplicații mecanice și tehnice.

8 Minute citite

Tipuri, proprietăți și utilizarea inelelor de siguranță

Inelul de fixare este unul dintre cele mai importante instrumente din construcție. Acesta este utilizat pentru a fixa componentele individuale și a preveni mișcarea axială. În acest articol, vom analiza diferitele tipuri de inele de fixare, caracteristicile și utilizarea acestora.

3 Minute citite

Lagăre simple în practică: selectare și asamblare

Lagărele simple sunt un tip de lagăr utilizat la utilaje pentru a facilita mișcarea arborelui și a lagărului. Acestea sunt denumite și carcase simple, bucșe simple pentru lagăre, manșoane pewntru lagăre simple sau teci pentru lagăre simple.

10 Minute citite

Tacheți de came și tacheți cu role – cunoștințe de bază și utilizare

De la sisteme transportoare la linii de producție controlate de roboți, tacheții de camă permit mișcarea fără efort a sarcinilor. Un proces lin în producția industrială și manipularea materialelor depinde de sistemele de mișcare eficiente și precise. Tacheții de came și cei cu role joacă un rol decisiv aici. Aici, tachetul de camă și tachetul cu rolă asigură ghidarea fiabilă a mișcării liniare. În acest articol de blog, vom analiza cunoștințele de bază ale acestor componente și le vom examina utilizarea preconizată în practica industrială.

9 Minute citite

Unități de localizare manuală – Precizie în spații restrânse

Unitățile de localizare joacă un rol central în mecanică și sunt esențiale pentru proiectanți în numeroase aplicații diferite. În acest articol, vom analiza modul în care funcționează unitățile de localizare, diferitele tipuri și aplicațiile acestora.

8 Minute citite

Chei paralele și chei conice – Standarde și norme

Cheile paralele și cheile conice sunt două elemente de conectare comune în industria ingineriei mecanice. Acestea sunt utilizate pentru a crea o conexiune cu blocare forțată între două componente. În acest articol, sunt examinate mai în detaliu cele două tipuri de cheie și sunt explicate domeniile lor de aplicare.

8 Minute citite

Inele de fixare tip C – Instrucțiuni pentru achiziționarea inelelor de fixare

Inelele de fixare sunt o componentă importantă a multor utilaje și sisteme care servesc la fixarea rulmenților, a arborilor, a șuruburilor și a altor componente. Un tip de inele de fixare utilizat în mod obișnuit este tipul C, care este fabricat în conformitate cu standardul japonez JIS. În acest articol, veți afla mai multe despre inelele de fixare de tip C și a standardului japonez JIS.

9 Minute citite