Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Substanțe care afectează umezirea vopselei - Ce sunt LABS?
Substanțele care interferează cu vopseaua, pe scurt LABS, duc la rezultate deficitare atunci când acoperă materialele și piesele de prelucrat. Efortul necesar pentru reparațiile ulterioare este enorm. Prin urmare, este important să cunoașteți sursele de LABS în producție și să luați măsuri preventive, dacă este necesar. În cele ce urmează, sunt prezentate surse de LABS și sunt prezentate opțiuni pentru identificarea și eliminarea LABS.
Ce sunt substanțele care afectează umezirea vopselei?
Substanțele care interferează cu vopseaua, pe scurt LABS, duc la erori în timpul procesului de vopsire și, de asemenea, în timpul acoperirii și la utilizarea adezivilor. Aceste erori devin evidente, de exemplu, prin așa-numitele cratere sau tulburări de umezire. Cauza problemei este, de obicei, anumiți contaminanți care determină ca vopseaua să nu mai fie distribuită uniform pe toate suprafețele suprafeței. Contaminanții pot fi, de exemplu: uleiuri, lubrifianți sau silicon. Fizic vorbind, este responsabilă o tensiune de suprafață diferită: Contaminarea are o tensiune de suprafață mai mare decât cea a vopselei, ceea ce duce la retragerea acesteia. Craterele se pot extinde, de exemplu, pe suprafață, ceea ce înseamnă că rămâne deschise și formează o suprafață de atac. În cazul afectării procesului de umezire, perturbarea formării peliculei este mai extinsă și suprafața nu se poate umezi complet.
Erorile cauzate de LABS trebuie diferențiate de: incluziuni, bule, reziduuri de pe substrat și spray.
- (1) Acoperire
- (2) Suprafață
- (3) Substanțe care afectează umezirea vopselei
- (4) Defect de acoperire cauzat
Apropo, fără silicon nu este același lucru cu fără LABS. Fără silicon se referă exclusiv la absența siliconului. Pot exista și alți contaminanți sau alte substanțe care afectează umezirea vopselei. Siliconul a fost, totuși, prima substanță care a fost observată ca afectând umezirea. Fără LABS include silicon, precum și alte substanțe.
Surse de LABS
Indiferent de material, există și numeroase surse externe care pot duce la LABS:
- lubrifianți
- materiale de operare și auxiliare, cum ar fi detergenții, substanțele abrazive, agenții de lustruire
- tuburi și sigilanți
- surse personale de LABS, cum ar fi creme de mâini, cosmetice, produse alimentare, dar și brățări din plastic, dispozitive de monitorizare a condiției fizice, huse pentru smartphone
Cu toate acestea, nu este posibilă generalizarea substanței care afectează umezirea vopselei. Trebuie respectată întotdeauna interacțiunea individuală dintre condițiile ambientale, suprafața care urmează să fie acoperită și tipul de acoperire.
Caracteristica fără LABS sau conformitatea cu LABS
Există materiale, cum ar fi materialele plastice, care conțin plastifianți sau agenți de eliberare, care sunt considerate substanțe de umezire a vopselei. Fără LABS înseamnă că astfel de substanțe nu apar deja în materialul în sine. Totuși, aceasta nu înseamnă automat conformitatea cu LABS, la fel cum conformitatea cu LABS nu înseamnă automat fără LABS. Conformitatea cu LABS trebuie luată întotdeauna în considerare în contextul materialului și al acoperirii sau vopsirii dorite. Conformitatea LABS este testată conform VDMA 24364. Nu trebuie să fi apărut nicio deficiență de umezire a vopselei în timpul testului. Pentru a se conforma standardelor LABS, agenții tensioactivi, de exemplu, pot fi modificați prin eliminarea anumitor componente astfel încât să nu mai genereze LABS. Surfactanții sunt adesea utilizați în industria vopselei ca agenți de umezire sau agenți de dispersare. Prin urmare, nu este neobișnuit ca un material care nu este lipsit de LABS să nu prezinte o deficiență de umezire a vopselei la un test conform VDMA 24364 și astfel este considerat conform cu LABS. Este important de reținut că acest lucru se aplică numai procedurii utilizate în test. Alte sisteme de vopsire și metode de testare pot duce la rezultate deviante.
Unele materiale sunt mai ușor de realizat fără LABS sau conform LABS. Motivele pentru aceasta sunt că nu conțin nicio substanță LABS care poate fi eliberată sau că este mai ușor de curățat din cauza proprietăților fizice.
Identificarea LABS - Fișa standard VDMA 24364
VDMA este o asociație de experți a cărei sarcină este de a standardiza testarea LABS și de a continua într-un mod independent de material și adaptat la aplicația individuală. Aceste teste în general valide sunt definite în Fișa 24364 VDMA standard. Este important să înțelegeți că nu este posibil să furnizați un profil cuprinzător al tuturor LABS. Mai degrabă, efectul dăunător trebuie demonstrat în cazul individual specific.
Practic, următoarea întrebare trebuie să fie întotdeauna adresată despre produsul care urmează să fie evaluat:
- Va intra în contact cu vopseaua (sau adezivii și alte substanțe de acoperire) din instalația de prelucrare a vopselei? Va intra în contact cu suprafața care urmează să fie vopsită?
- Care sunt condițiile generale de la locul utilizării? Aceasta include, de asemenea, temperatura ambiantă, umiditatea și alți parametri.
Zone LABS
Documentul standard VDMA Sheet 24364 definește, de asemenea, trei zone care descriu relevanța LABS în cadrul unui atelier de vopsire și apoi justifică diferitele cerințe privind curățenia produselor utilizate acolo.
Procesul de vopsire directă se află în zona I. Aici, relevanța LABS este deosebit de ridicată, iar cerințele de curățenie sunt cele mai stricte: Nu trebuie să existe substanțe care să afecteze umezirea vopselei.
Zona II se află încă în zona de procesare a vopselei, dar se află deja în afara zonei de contact direct. În această zonă, există un anumit grad de contaminanți tolerabili; cu toate acestea, nu ar trebui să apară defecte vizibile ale vopselei.
Zona III nu mai este considerată o zonă pentru procesarea vopselei, dar se află încă în interiorul operației. LABS nu mai sunt relevante aici. Acestea nu ar influența procesul de vopsire. Dacă produsele sunt utilizate simultan în mai mult de o zonă, trebuie îndeplinite toate cerințele zonei.
Pe baza cerințelor, produsele pot fi împărțite în cinci grupuri, fiecare dintre acestea fiind testat diferit. Grupul A include, de exemplu, toate produsele cu contact direct cu vopseaua, solvenții sau suprafața; Grupurile B și C includ produse cu contact indirect cu acestea. Produsele din grupa T sunt utilizate la temperaturi ridicate și sunt astfel relevante pentru LABS. Grupul S conține substanțe care sunt aplicate pe suprafața de vopsit sau care pot fi transportate în primele două zone.
Teste de conformitate LABS conform fișei standard VDMA 24364
Următorii pași sunt necesari pentru testul de conformitate LABS în conformitate cu fișa 24364 VDMA standard:
- selectați grupul de produse și clasa de testare.
- efectuați testul zero.
- efectuați testul, evaluați-l și documentați-l.
La selectarea grupului de produse și a clasei de testare, sunt utile atât utilizarea preconizată a produsului, cât și clasificarea zonei descrise mai sus. Clasa de testare este apoi selectată în funcție de încărcătură atunci când este utilizată conform scopului preconizat. Înainte de testul real, testul zero este esențial. Acest lucru garantează faptul că toate echipamentele de testare și de lucru utilizate, precum și mediul de lucru în sine sunt conforme cu LABS. În caz contrar, nu se poate evalua în mod fiabil dacă există erori cauzate de mediul de lucru sau de obiectul de testare în sine. Un test zero se poate efectua, de exemplu, pentru a supune o dată documentul testului la testul planificat.
Ulterior, se efectuează testul efectiv. Specimenul de testare este plasat pe documentul de testare unde are loc testul. Aceasta poate fi, de exemplu, clătirea probei de testare cu solvent. Așteptați până când solventul s-a evaporat complet și apoi efectuați procesul de vopsire. În stare uscată, pelicula de vopsea este apoi evaluată. Evaluarea constă într-o inspecție vizuală fără ajutor suplimentar. Prin urmare, se poate lua în considerare fie conformitatea cu LABS, fie neconformarea cu LABS. Cuantificarea nu este obiectivul acestui tip de test. De asemenea, este important să rețineți că există modele de eroare dependente de LABS și independente de LABS, de ex., au apărut cratere, dar suprafața a fost complet umezită cu vopsea. În acest caz, produsul ar fi în continuare conform cu LABS.
Strategii de evitare și de eliminare
Sursele pentru LABS sunt numeroase și, prin urmare, este cu atât mai important să vă asigurați în avans că producția este conformă cu LABS. Produsele care nu sunt conforme cu LABS trebuie eliminate din producția corespunzătoare. Alternativ, există diverse metode de curățare a LABS, de ex., cu substanțe chimice umede sau cu ajutorul plasmei.
Dacă apar defecte de vopsire, singura opțiune este de obicei să le șlefuiți sau, în cel mai rău caz, să le eliminați. Cu toate acestea, fiecare șlefuire necesită, de asemenea, recurățare, iar piesa afectată trebuie refăcută. Acest lucru generează costuri ridicate, de aceea curățenia este prioritatea principală la procesarea și pregătirea vopselelor și a acoperirilor.