Proprietățile materialelor plastice – Ce materiale plastice sunt adecvate pentru ingineria mecanică?

Plasticul tehnic este o parte indispensabilă a industriei moderne. În special în construcția de utilaje personalizate, acestea se regăsesc într-o gamă largă de aplicații, deoarece au un grad ridicat de flexibilitate și de plasticitate. Este important să știți ce proprietăți trebuie să aibă plasticul în componentele și piesele standard în construcția personalizată de utilaje. Acest articol descrie cele mai importante aplicații pentru plastic în ingineria mecanică.

5 Minute citite

Tutorial: Modul de elasticitate a oțelului - Știința materialelor

Oțelul este un material important în industria modernă și este utilizat pentru diverse aplicații. O proprietate crucială de luat în considerare la utilizarea oțelurilor este elasticitatea acestora. Modulul de elasticitate sau modulul Young indică cât de multă tensiune este necesară pentru a obține un anumit grad de alungire. În acest articol vom analiza diferitele tipuri de oțeluri și modulurile de elasticitate respective ale acestora.

6 Minute citite

Suprafețe cu reflexie scăzută – LTBC și alte opțiuni

Suprafețele reflectorizante pot cauza defecțiuni în anumite aplicații și chiar pot influența rezultatele, de ex., controlul calității sau inspecțiile dimensionale. Acest lucru trebuie luat în considerare la selectarea unei suprafețe. Dar cum pot fi minimizate reflexiile? Acest articol prezintă diverse opțiuni pentru tratarea suprafeței și acoperirea suprafeței. În special, este explicată placarea cu crom negru la temperatură scăzută, LTBC sau procesul de placare cu crom negru.

12 Minute citite

Procesele de prelucrare și asprimea suprafeței asociate

Finisajul corect al suprafeței influențează semnificativ funcționalitatea, durata de viață și costurile de producție ale componentelor. Pe acest blog, veți afla tot ce trebuie să știți – de la elementele de bază ale asprimii suprafeței până la metodele de măsurare și standardele internaționale, până la exemple practice despre cât de asprime este menționată în desene și ce metode de prelucrare oferă calitatea dorită. Imersați-vă în lumea preciziei și află de ce chiar și micrometrele pot face diferența!

9 Minute citite

Eroziune și coroziune în ingineria mecanică

Coroziunea și eroziunea afectează durata de viață și performanța componentelor. Dar care este de fapt diferența dintre eroziune și coroziune? Ce tipuri există? Și cum pot fi contracarate aceste forțe? Următorul articol examinează acest aspect mai în detaliu.

9 Minute citite

Toleranțele de formă și de poziție sunt în conformitate cu ISO 1101 și standardul japonez JIS B 0001: Cele mai importante informații

Toleranțele de formă și de poziție sunt specificații tehnice care asigură manipularea uniformă a dimensiunilor și a toleranțelor în producție. Acestea sunt utilizate în principal la fabricarea componentelor pentru a garanta precizia pieselor.

6 Minute citite

Clasele de toleranță în conformitate cu ISO 22081 și DIN ISO 2768: Utilizare optimizată a toleranțelor generale

Toleranțele reprezintă un aspect esențial pentru fabricarea pieselor în mișcare mecanică, deoarece asigură interacțiunea corectă a componentelor. Toleranțele generale și clasele lor de toleranță sunt utilizate pentru a simplifica desenele. Standardul DIN ISO 2768 specifică toleranțele. Mulți ingineri de proiectare utilizează toleranțele generale ca o variație simplificată a toleranțelor pentru a facilita procesul de proiectare.

11 Minute citite

7 pași pentru selectarea unei roți pivotante

Roțile pivotante oferă mobilitate obiectelor de orice fel. Ingineria mecanică și construcția instalațiilor, în special, necesită adesea ca obiectele să fie transportate pe distanțe mari. Datorită roților pivotante, acest lucru este ușor și eficient. Acest articol prezintă criterii importante de selecție pentru roțile pivotante.

12 Minute citite

Proprietățile și lucrul cu indicatoarele cu cadran

Indicatoarele cu cadran sunt instrumente esențiale în producția industrială și controlul calității. Dar cum puteți profita la maximum de ele? Pe acest blog, veți afla tot ce trebuie să știți pentru a utiliza la maximum indicatoarele cu cadran: de la cele mai importante caracteristici, la citire și fixare corecte, până la evitarea erorilor de măsurare. De asemenea, veți primi sfaturi valoroase cu privire la întreținere, îngrijire și calibrare, astfel încât indicatoarele cu cadran să funcționeze corect pe termen lung.

10 Minute citite

Cei mai importanți parametri de turnare prin injecție a plasticului – Optimizare pentru eficiență maximă

Procesul de turnare prin injecție a plasticului este un nucleu al tehnologiei moderne de fabricație și permite o gamă imensă de componente de înaltă calitate pentru o gamă largă de industrii. Dar calea de la forma granulată la componenta finită prezintă numeroase provocări. Ce componente și parametri esențiali joacă un rol? Care sunt cele mai frecvente probleme care pot apărea și cum pot fi remediate în mod eficient? Găsiți răspunsuri la aceste întrebări pe acest blog.

9 Minute citite

Măsurători precise ale filetelor de fitinguri

Măsurătorile precise ale filetelor fitingurilor sunt vitale pentru evitarea scurgerilor costisitoare și a defecțiunilor de sistem. Pe blogul nostru, veți afla ce instrumente de măsurare sunt cu adevărat importante și ce erori frecvente ar trebui să evitați la măsurarea filetelor. Citiți mai multe și obțineți sfaturi valoroase pentru îmbinări fără erori în aplicațiile dvs. industriale.

9 Minute citite

Detalii despre inserțiile din elastomer pentru cuplaje

Cuplajele elastomerice sunt un tip de cuplaj al arborelui. Acestea transferă cuplul dintre doi arbori și efectuează sarcini precum transmiterea puterii, compensarea erorilor de aliniere, dar și amortizarea șocurilor și a vibrațiilor. Cuplajele elastomerice asigură o transmisie optimă a puterii prin utilizarea de diverse materiale și, de asemenea, în funcție de proprietățile și forma materialelor acestora. Proprietățile cuplajului din elastomer respectiv împiedică simultan transmiterea vibrațiilor arborelui de acționare către arborele cuplat. Următorul articol discută ce proprietăți sunt acestea, cum se determină duritatea elastomerilor și ce exemple de aplicații există.

8 Minute citite

Role și roți pentru uz industrial – Construcții și aplicații

În ingineria mecanică și în procesele generale de automatizare, este esențial ca materialele și componentele de construcție să fie transportate rapid și eficient de la A la B. Acest lucru necesită ghidare și aliniere intenționate de-a lungul rutelor de transport. Rolele, dar și tamburii, contribuie semnificativ la îndeplinirea acestor funcții. Acest articol examinează ce tipuri de materiale sunt utilizate și pentru ce aplicații specifice sunt utilizate rolele.

15 Minute citite

Transportoare cu bandă – Construcții, capacitatea de transport și selectarea benzii pentru procese optimizate

Transportoarele cu bandă sunt sisteme transportoare versatile care joacă un rol esențial în optimizarea proceselor de producție industrială. De la designul său de bază la diferitele tipuri de unități de acționare și până la capacitatea transportorului, acest blog evidențiază modul în care puteți profita la maximum de transportorul dvs. De asemenea, vom arunca o privire asupra diferitelor forme de bandă utilizate la transportoarele cu bandă și vă vom arăta la ce să fiți atenți atunci când înlocuiți benzile pentru a asigura o funcționare lină în fabrica dvs. industrială.

9 Minute citite

Transportoare cu roți, transportoare cu role și benzi cu role – Construcții, funcții și avantaje

Inginerii specializați în manipularea materialelor se bazează pe transportoarele cu role pentru a transporta eficient produse, mărfuri și materiale. Acestea sunt de neprețuit, în special în logistică, dar și în multe alte industrii și diverse procese de fabricație. Acest articol prezintă modul de construcție a transportoarelor cu role, modul de funcționare a acestora și variantele acestora.

10 Minute citite

Ceramică tehnică în practică – Șuruburi ceramice, rulmenți ceramici și rulmenți hibrizi

Ceramica tehnică este ceramica utilizată în aplicații tehnice specializate. Datorită proprietăților lor speciale, cum ar fi rezistența la temperaturi ridicate și la substanțe chimice, acestea reprezintă adesea alegerea mai bună în anumite aplicații decât componentele fabricate din metal, de exemplu. Acest articol prezintă o parte dintre aplicațiile posibile și discută compoziția materialelor și producția de ceramică tehnică.

10 Minute citite

Echipament de manipulare a materialelor industriale

Echipamentele de manipulare a materialelor asigură o mișcare eficientă, sigură și fiabilă de la un punct la altul. De la producție la stocuri și industria ambalajelor, sistemele de manipulare a materialelor sunt esențiale pentru optimizarea proceselor și îmbunătățirea productivității. Următorul blog evidențiază diferite tipuri de echipamente de manipulare a materialelor și beneficiile sale specifice pentru aplicații specifice. De asemenea, răspundem la întrebarea care puncte joacă un rol în selectarea sistemului de manipulare a materialelor corect.

9 Minute citite

Lagăre cu bile de etanșare – Garnituri, șaibe de etanșare și șaibe cu capac

Lagărele cu bile sunt componente esențiale ale multor mașini și echipamente și joacă un rol central în mișcarea pieselor cu frecare redusă. Protecția lagărelor rulante împotriva suprasarcinii și a defecțiunilor cauzate de supraîncălzire, contaminare și influențe externe este, prin urmare, una dintre sarcinile fundamentale ale unui inginer de proiectare. Lagărele cu bile pot fi, de exemplu, etanșați sau puteți utiliza lagăre cu role deja etanșați de fabrică pentru a obține cea mai lungă durată de viață posibilă. Pentru a minimiza frecarea și uzura, trebuie să vă asigurați că lagărele sunt lubrifiate suficient. În cadrul întreținerii, lagărele cu bile trebuie verificate și relubrifiate, după caz. Cu toate acestea, tehnologia industrială modernă utilizează din ce în ce mai mult lagăre de rulare etanșe, care se autolubrifiază sau care nu pot fi reparate, care sunt deja echipate de producător cu elemente de etanșare și rezerve de lubrifiant corespunzătoare.

9 Minute citite

Opțiunea între arcuri și arcuri cu gaz

Arcurile și arcurile cu gaz sunt două dintre cele mai utilizate tipuri de arcuri. Acestea stochează forțele și le eliberează din nou, după caz. Dar ce tip de arc este potrivit și pentru ce aplicație?

9 Minute citite

Arcuri de compresie cu gaz industriale – proiectare, avantaje și utilizări

Arcurile de compresie cu gaz susțin piesele mobile sau compensează greutatea. Acestea sunt utilizate, de exemplu, pentru uși, trape sau brațe pivotante. În special în ingineria mecanică și în ingineria instalațiilor, acestea pot fi utile din motive de siguranță pentru a dota anumite componente și utilaje cu trape. Arcurile cu gaz permit deschiderea și închiderea acestora, în special la trape și uși grele. Acest articol de pe blog explică cum funcționează, ce variante există și unde pot fi folosite.

11 Minute citite