Transportoare cu bandă – Construcții, capacitatea de transport și selectarea benzii pentru procese optimizate

Transportoarele cu bandă sunt sisteme transportoare versatile care joacă un rol esențial în optimizarea proceselor de producție industrială. De la designul său de bază la diferitele tipuri de unități de acționare și până la capacitatea transportorului, acest blog evidențiază modul în care puteți profita la maximum de transportorul dvs. De asemenea, vom arunca o privire asupra diferitelor forme de bandă utilizate la transportoarele cu bandă și vă vom arăta la ce să fiți atenți atunci când înlocuiți benzile pentru a asigura o funcționare lină în fabrica dvs. industrială.

9 Minute citite

Transportoare cu roți, transportoare cu role și benzi cu role – Construcții, funcții și avantaje

Inginerii specializați în manipularea materialelor se bazează pe transportoarele cu role pentru a transporta eficient produse, mărfuri și materiale. Acestea sunt de neprețuit, în special în logistică, dar și în multe alte industrii și diverse procese de fabricație. Acest articol prezintă modul de construcție a transportoarelor cu role, modul de funcționare a acestora și variantele acestora.

10 Minute citite

Ceramică tehnică în practică – Șuruburi ceramice, rulmenți ceramici și rulmenți hibrizi

Ceramica tehnică este ceramica utilizată în aplicații tehnice specializate. Datorită proprietăților lor speciale, cum ar fi rezistența la temperaturi ridicate și la substanțe chimice, acestea reprezintă adesea alegerea mai bună în anumite aplicații decât componentele fabricate din metal, de exemplu. Acest articol prezintă o parte dintre aplicațiile posibile și discută compoziția materialelor și producția de ceramică tehnică.

10 Minute citite

Echipament de manipulare a materialelor industriale

Echipamentele de manipulare a materialelor asigură o mișcare eficientă, sigură și fiabilă de la un punct la altul. De la producție la stocuri și industria ambalajelor, sistemele de manipulare a materialelor sunt esențiale pentru optimizarea proceselor și îmbunătățirea productivității. Următorul blog evidențiază diferite tipuri de echipamente de manipulare a materialelor și beneficiile sale specifice pentru aplicații specifice. De asemenea, răspundem la întrebarea care puncte joacă un rol în selectarea sistemului de manipulare a materialelor corect.

9 Minute citite

Lagăre cu bile de etanșare – Garnituri, șaibe de etanșare și șaibe cu capac

Lagărele cu bile sunt componente esențiale ale multor mașini și echipamente și joacă un rol central în mișcarea pieselor cu frecare redusă. Protecția lagărelor rulante împotriva suprasarcinii și a defecțiunilor cauzate de supraîncălzire, contaminare și influențe externe este, prin urmare, una dintre sarcinile fundamentale ale unui inginer de proiectare. Lagărele cu bile pot fi, de exemplu, etanșați sau puteți utiliza lagăre cu role deja etanșați de fabrică pentru a obține cea mai lungă durată de viață posibilă. Pentru a minimiza frecarea și uzura, trebuie să vă asigurați că lagărele sunt lubrifiate suficient. În cadrul întreținerii, lagărele cu bile trebuie verificate și relubrifiate, după caz. Cu toate acestea, tehnologia industrială modernă utilizează din ce în ce mai mult lagăre de rulare etanșe, care se autolubrifiază sau care nu pot fi reparate, care sunt deja echipate de producător cu elemente de etanșare și rezerve de lubrifiant corespunzătoare.

9 Minute citite

Opțiunea între arcuri și arcuri cu gaz

Arcurile și arcurile cu gaz sunt două dintre cele mai utilizate tipuri de arcuri. Acestea stochează forțele și le eliberează din nou, după caz. Dar ce tip de arc este potrivit și pentru ce aplicație?

9 Minute citite

Arcuri de compresie cu gaz industriale – proiectare, avantaje și utilizări

Arcurile de compresie cu gaz susțin piesele mobile sau compensează greutatea. Acestea sunt utilizate, de exemplu, pentru uși, trape sau brațe pivotante. În special în ingineria mecanică și în ingineria instalațiilor, acestea pot fi utile din motive de siguranță pentru a dota anumite componente și utilaje cu trape. Arcurile cu gaz permit deschiderea și închiderea acestora, în special la trape și uși grele. Acest articol de pe blog explică cum funcționează, ce variante există și unde pot fi folosite.

11 Minute citite

Imprimante 3D industriale: componente, configurații și impact asupra calității producției

Imprimarea 3D revoluționează din ce în ce mai mult procesele industriale prin combinarea eficienței și a flexibilității. Pe blogul nostru, veți afla totul despre cele mai importante materiale, rolul filamentelor și modul in care componentele personalizate asigură precizie și fiabilitate. Aflați ce trebuie evitat și cum dimensionarea corespunzătoare a componentelor imprimantei 3D face diferența.

9 Minute citite

Șuruburi – Prezentare generală a standardului

Există sisteme diferite de desemnare pentru proprietățile șurubului. Standardele subiacente formează baza pentru clasificarea și desemnarea tipurilor de șuruburi. Acest articol prezintă pe scurt câteva dintre diferitele standarde pentru șuruburi și diferențele dintre acestea și oferă o prezentare generală a șuruburilor în regiunea europeană.

18 Minute citite

Tipuri și toleranțe de fixare – O prezentare generală

Toleranțele și gradele de fixare sunt esențiale în industria de producție. În sens tehnic, toleranțele definesc o abatere permisă de la o proprietate definită, precum o dimensiune nominală. Acestea garantează că produsele și componentele îndeplinesc standardele de calitate necesare.

10 Minute citite

Izolație termică – Prezentare generală a claselor și a zonelor de aplicare

Izolația este un subiect cheie în tehnologia și industria modernă, care înseamnă mult mai mult decât menținerea căldurii clădirilor. Indiferent dacă este vorba despre izolația electrică a motoarelor, izolația termică a conductelor sau protecția împotriva temperaturilor extreme în procesele industriale, izolația corectă este esențială pentru eficiența, siguranța și durabilitatea sistemelor și a echipamentelor. În ingineria electrică, clasele de materiale izolatoare joacă un rol esențial în asigurarea faptului că mașinile electrice pot funcționa fiabil în condiții extreme. Ce sunt mai exact materialele izolatoare și cum ajută acestea la creșterea eficienței și a siguranței proceselor industriale? Veți afla în următorul articol.

10 Minute citite

Opțiuni de fabricare și de aplicare a produselor semifinite în ingineria mecanică

Produse semifinite sau subansambluri componente foarte importante în industrie. Acestea reprezintă etapa intermediară dintre materiile prime și produsul finit. Prin urmare, acestea sunt importante pentru multe companii în fabricarea produselor lor. Fără produse semifinite, companiile ar trebui să proceseze ele însele materiile prime pentru produsele lor. Acest articol explică modul în care sunt fabricate produsele semifinite și locul în care sunt utilizate.

7 Minute citite

Plăci unghiulare și console unghiulare – Prezentare generală și câmpuri de aplicare

Se produc forțe diferite asupra conexiunilor de colț sau de margine ale structurilor, ceea ce poate duce la îndoirea sau chiar defectarea construcției dacă nu există suficient suport sau disipare. Conexiunile unghiulare pot ajuta aici și asigură stabilitate. Acestea sunt utilizate pentru a distribui eficient forțele și sarcinile din structurile cadrului și structurile portante. Următorul articol explică diferitele tipuri de suporturi de montare și suporturi unghiulare care sunt utilizate în multe aplicații industriale pentru a stabiliza îmbinările unghiulare.

10 Minute citite

Pini contrafișă/pini cu lagăr contrafișă - proiectare și aplicare

Pinii contrafișă/pinii cu lagăr din contrafișă sunt elemente de fixare esențiale, utilizate în numeroase sisteme mecanice pentru depozitarea și conectarea componentelor rotative. Acestea acționează ca puncte de pivotare și contribuie la stabilitatea și precizia aplicațiilor în ingineria mecanică și de automatizare. Acest articol prezintă diferite modele și exemple de aplicații ale pinilor contrafișei și ale pinilor cu lagăr ai contrafișei.

9 Minute citite

Angrenaj melc-roată – Expert raport de transmisie cu emisie de zgomot scăzută

Angrenajele melc-roată sunt o parte importantă a designului multor mașini și sisteme. Acestea oferă raporturi de transmisie și cuplu mari, ocupă doar puțin spațiu în aplicațiile mecanice datorită designului lor care economisește spațiu. Pentru a găsi cea mai bună soluție posibilă pentru cerințele dvs. specifice, este important să selectați componentele potrivite pe baza specificațiilor necesare și a cerințelor de performanță.

8 Minute citite

Etapele de poziționare ca ghid optim în mașină – Prezentare generală și aplicații

Acest articol explorează diferitele tipuri de etape manuale și aplicațiile acestora. Etapele manuale sunt tabele speciale care sunt utilizate, printre altele, în asigurarea calității și în tehnologia de măsurare automată pentru calibrare și monitorizarea proceselor.

7 Minute citite

Substanțe care afectează umezirea vopselei - Ce sunt LABS?

Substanțele care interferează cu vopseaua, pe scurt LABS, duc la rezultate deficitare atunci când acoperă materialele și piesele de prelucrat. Efortul necesar pentru reparațiile ulterioare este enorm. Prin urmare, este important să cunoașteți sursele de LABS în producție și să luați măsuri preventive, dacă este necesar. În cele ce urmează, sunt prezentate surse de LABS și sunt prezentate opțiuni pentru identificarea și eliminarea LABS.

8 Minute citite

Principiile toleranțelor dimensionale și selectarea dimensiunii corecte

Toleranțele dimensionale joacă un rol decisiv în proiectarea mecanică și influențează direct funcționalitatea și calitatea utilajelor, a dispozitivelor și a altor produse mecanice. În designul mecanic, toleranțele se referă la abaterile permise de la dimensiunile ideale ale unei componente sau ale unui grup de asamblare. Există diferite sisteme de ajustare, cum ar fi alezajul standard și axul standard. Pentru mai multe informații despre clasele de toleranță, consultați articolul nostru de pe blog „Categorii de toleranță conform ISO 22081 și DIN ISO 2768”.

11 Minute citite

Modul de selectare a suprafeței corecte a componentelor – Cunoștințe de bază despre asperitatea suprafeței

Asprimea suprafeței și duritatea suprafeței sunt proprietăți importante care trebuie luate în considerare la selectarea componentelor. Deși există diverse metode de măsurare a asperității suprafeței unei componente. Totuși, aceste măsurători trebuie adesea convertite la o dimensiune standard.

5 Minute citite

Lubrifierea mecanismelor de acționare a șuruburilor cu bilă – Lubrifianți, zone de aplicare și informații generale

Mecanismele de acționare a șuruburilor cu bilă sau arborii principali de recirculare cu bilă nu trebuie niciodată utilizați fără lubrifiere, în caz contrar funcționalitatea lor nu poate fi garantată, iar durata lor de viață va fi redusă. Lubrifianții precum uleiul sau vaselina pot fi utilizați pentru lubrifiere. Acest articol explică ce lubrifiant este adecvat, din ce motive și cum să lubrifiați optim șuruburile cu bilă.

12 Minute citite