Informații despre produs

Arcuri de compresie cu gaz industriale – proiectare, avantaje și utilizări

Arcurile de compresie cu gaz susțin piesele mobile sau compensează greutatea. Acestea sunt utilizate, de exemplu, pentru uși, trape sau brațe pivotante. În special în ingineria mecanică și în ingineria instalațiilor, acestea pot fi utile din motive de siguranță pentru a dota anumite componente și utilaje cu trape. Arcurile cu gaz permit deschiderea și închiderea acestora, în special la trape și uși grele. Acest articol de pe blog explică cum funcționează, ce variante există și unde pot fi folosite.

11 Minute citite

Opțiunea între arcuri și arcuri cu gaz

Arcurile și arcurile cu gaz sunt două dintre cele mai utilizate tipuri de arcuri. Acestea stochează forțele și le eliberează din nou, după caz. Dar ce tip de arc este potrivit și pentru ce aplicație?

9 Minute citite

Echipament de manipulare a materialelor industriale

Echipamentele de manipulare a materialelor asigură o mișcare eficientă, sigură și fiabilă de la un punct la altul. De la producție la stocuri și industria ambalajelor, sistemele de manipulare a materialelor sunt esențiale pentru optimizarea proceselor și îmbunătățirea productivității. Următorul blog evidențiază diferite tipuri de echipamente de manipulare a materialelor și beneficiile sale specifice pentru aplicații specifice. De asemenea, răspundem la întrebarea care puncte joacă un rol în selectarea sistemului de manipulare a materialelor corect.

9 Minute citite

Ceramică tehnică în practică – Șuruburi ceramice, rulmenți ceramici și rulmenți hibrizi

Ceramica tehnică este ceramica utilizată în aplicații tehnice specializate. Datorită proprietăților lor speciale, cum ar fi rezistența la temperaturi ridicate și la substanțe chimice, acestea reprezintă adesea alegerea mai bună în anumite aplicații decât componentele fabricate din metal, de exemplu. Acest articol prezintă o parte dintre aplicațiile posibile și discută compoziția materialelor și producția de ceramică tehnică.

10 Minute citite

Transportoare cu roți, transportoare cu role și benzi cu role – Construcții, funcții și avantaje

Inginerii specializați în manipularea materialelor se bazează pe transportoarele cu role pentru a transporta eficient produse, mărfuri și materiale. Acestea sunt de neprețuit, în special în logistică, dar și în multe alte industrii și diverse procese de fabricație. Acest articol prezintă modul de construcție a transportoarelor cu role, modul de funcționare a acestora și variantele acestora.

10 Minute citite

Transportoare cu bandă – Construcții, capacitatea de transport și selectarea benzii pentru procese optimizate

Transportoarele cu bandă sunt sisteme transportoare versatile care joacă un rol esențial în optimizarea proceselor de producție industrială. De la designul său de bază la diferitele tipuri de unități de acționare și până la capacitatea transportorului, acest blog evidențiază modul în care puteți profita la maximum de transportorul dvs. De asemenea, vom arunca o privire asupra diferitelor forme de bandă utilizate la transportoarele cu bandă și vă vom arăta la ce să fiți atenți atunci când înlocuiți benzile pentru a asigura o funcționare lină în fabrica dvs. industrială.

9 Minute citite