Informații generale

Selectarea magneților

Magneții au o semnificație deosebită în aplicațiile industriale. Aceștia sunt utilizați într-o varietate de aplicații, de la motoare electrice la senzori și mecanisme de acționare. Cu toate acestea, selectarea magnetului potrivit pentru o anumită aplicație necesită o înțelegere profundă atât a proprietăților magnetice, cât și a materialelor și caracteristicilor de proiectare.

15 Minute citite

Proprietățile materialelor de amortizare și utilizările acestora

Inginerii mecanici se bazează pe materialele de amortizare oriunde apar vibrații, oscilații, șocuri sau zgomote nedorite. Dacă aceste vibrații rămân necontrolate, pot duce la pierderi de precizie, la uzura prematură a materialelor și chiar la distrugerea echipamentului. Drept urmare, materialele de amortizare nu numai că sporesc durata de viață și performanța utilajelor, dar le și protejează adesea împotriva deteriorării. Pe lângă spume, pâslă și cauciuc, se utilizează și materiale plastice speciale pentru producerea de materiale de amortizare. Acest articol de blog oferă o prezentare generală a diverselor materiale de amortizare și a modului de utilizare a acestora.

15 Minute citite

Toalete și tehnologii pentru camere cu atmosferă controlată – Diferențe globale între standarde

Mediile controlate, cum ar fi camerele cu atmosferă controlată, sunt esențiale pentru menținerea calității, a siguranței și a standardelor produselor în multe domenii. În producția de semiconductori, de exemplu, chiar și cele mai mici particule pot deteriora suprafețele sensibile sau pot duce la reacții chimice nedorite. Dar ce definește o cameră cu atmosferă controlată? Ce condiții trebuie îndeplinite și ce clase există? Și ce tehnologie pentru camere cu atmosferă controlată poate fi utilizată pentru implementarea camerelor cu atmosferă controlată? Următorul articol prezintă conceptul de cameră cu atmosferă controlată mai detaliat, inclusiv abordarea acestor întrebări și standarde la nivel mondial.

16 Minute citite

Proprietățile materialelor plastice – Ce materiale plastice sunt adecvate pentru ingineria mecanică?

Plasticul tehnic este o parte indispensabilă a industriei moderne. În special în construcția de utilaje personalizate, acestea se regăsesc într-o gamă largă de aplicații, deoarece au un grad ridicat de flexibilitate și de plasticitate. Este important să știți ce proprietăți trebuie să aibă plasticul în componentele și piesele standard în construcția personalizată de utilaje. Acest articol descrie cele mai importante aplicații pentru plastic în ingineria mecanică.

5 Minute citite

Tutorial: Modul de elasticitate a oțelului - Știința materialelor

Oțelul este un material important în industria modernă și este utilizat pentru diverse aplicații. O proprietate crucială de luat în considerare la utilizarea oțelurilor este elasticitatea acestora. Modulul de elasticitate sau modulul Young indică cât de multă tensiune este necesară pentru a obține un anumit grad de alungire. În acest articol vom analiza diferitele tipuri de oțeluri și modulurile de elasticitate respective ale acestora.

6 Minute citite

Imprimante 3D industriale: componente, configurații și impact asupra calității producției

Imprimarea 3D revoluționează din ce în ce mai mult procesele industriale prin combinarea eficienței și a flexibilității. Pe blogul nostru, veți afla totul despre cele mai importante materiale, rolul filamentelor și modul in care componentele personalizate asigură precizie și fiabilitate. Aflați ce trebuie evitat și cum dimensionarea corespunzătoare a componentelor imprimantei 3D face diferența.

9 Minute citite